This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22860:TPS22860、VOUT 下拉

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS22860, TPS22917, TPS22918

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/661780/tps22860-tps22860-and-pull-down-on-vout

器件型号:TPS22860
主题中讨论的其他器件: TPS22917TPS22918

您好!

在电路板上、我有一条也可用作外部输出电压的电源线。 我使用 TPS22860来保护这条线路。 但是、当我关闭 TPS22860时、VOUT 线路上仍有残余电压、我不知道原因。 该残余电压意味着在 TPS22860之后的负载上会消耗一些电流。 您认为我可以在 VOUT 上放置一个下拉电阻器吗(我的方案中以红色显示)?

如果您认为我的应用程序有更好的组件,请随时与我们分享。

提前感谢您的帮助:)

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    TPS22860没有我们其他一些负载开关具有的 QOD (快速输出放电)功能。 因此、开关的输出在关断时保持浮动、而不是下拉至接地。 在添加下拉电阻器的同时、它还会在开关打开时增加功率耗散。 TPS22917是此器件的理想替代产品、内置了 QOD 功能。

    谢谢、

    Alek Kaknevicius

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alek、

    非常感谢您的快速回答。 TPS22917缺货、慕斯可能适合 TPS22918。 我将尽快尝试此组件。 同时,我尝试用100K 电阻下拉 VOUT 线路,但不幸的是,我的 VOUT 保持在高电平(3.3V),而我的恒定电流消耗为30uA…… (ON 引脚设置为 OFF:LOW LEVEL)://

    此致、

    欧雷利恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aurelien、

    我认为 TPS22918应该能够为您的应用提供帮助。 30uA 的电流似乎是高泄漏量、而使用 TPS22918、您将无法达到这些类型的值。

    谢谢、

    Alek Kaknevicius

    欧雷利恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    好的、我将尝试 TPS22918。 如果我遇到与此组件相同的问题、我会告诉您。

    此致、

    欧雷利恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aurelien、

    听起来不错、我很乐意在需要时提供支持。

    谢谢、

    Alek Kaknevicius