我正在使用 BeagleBone Black 中提供的 TPS65217C (原理图 https://raw.githubusercontent.com/CircuitCo/BeagleBone-Black/rev_b/BBB_SCH.pdf )来测试原型。 我已经使用和不使用电池对其进行了测试。 BeagleBone Black 运行 elinux.org https://elinux.org/Beagleboard:BeagleBoneBlack_Debian#Flasher:_.28lxqt-4gb.29_.28All_BeagleBone_Variants_with_a_4GB_eMMC.29上的最新 debian 映像。
从 Linux 发出"systemctl poweroff"命令。 我观察到 LDO4电压不会下降。 还观察到 VSYS 从5.5V 降至3.94V (I 正在使用4V 电池)
我可以清楚地看到 PMIC PWR_EN 位变为低电平。 从启动时的 I2C 消息中还可以看到、状态寄存器设置为在 PWR_EN 位变为低电平时启动断电序列。
我的问题是
- 为什么 VSYS 保持高电平?
- 什么是阻止 PMIC 关闭?