This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5161在60V 1A OUT 和90V IN 下关闭

Guru**** 2483615 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5161

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/661232/lm5161-shutting-down-with-60v-1a-out-and-90v-in

主题中讨论的其他器件:LM5161

您好!

我们已将 LM5161评估板从90V 输入修改为60V 输出。  在负载电流超过0.5A 之前、输出功能正常、LM5161会关断。

当负载电流减小时、它会再次启动。

必须执行哪些步骤才能在60V 电压下提供1A 电流

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    首先、LM5161属于不同的产品线、但不知怎么、该主题会定向给我们。 无论如何让我来回答你的问题。

    我假设您在 Flybuck 转换器中使用。 它听起来像是跳过了电流限制。 90V 时、0.5A 为45W。 60A 时、直流输入电流为0.75A。 由于电流是脉冲、并且开关电流更高:I (IN)/占空比+ 0.5x I (RAMP)、其中 I (RAMP)是电感器电流、如所示
    VO x (1占空比)/(FSW x Lm)
    其中 Vo 是初级侧输出电压、Fsw 是开关频率、Lm 是初级电感值。 然后您可以看到它可能会达到峰值电流限制。

    解决方案是增加初级电压设置并使用大电感来降低通过上述计算得出的峰值电流。
     

    对 CCP 同事的评论: 当我今天检查 e2e 时、这个线程最初被分配给 BCS。  我  刚才回答了。  如有需要、请跟进。
     
    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、感谢您的回复。  我们不是在反激式配置中使用它、而是在标准同步降压配置中使用它。

    请参阅下面的原理图

    89V 直流输入、尝试实现60V 直流1A 输出

    再次感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请参阅下面的帖子
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gerard、您好!

    请确认输出电容为100V 陶瓷电容(即额定输出电压为60V)。 此外、您应该调整3类纹波注入电路以降低 FB 处的注入纹波(FB 处的25mV 至100mV 就足够了)。 您可以从 LM5161产品文件夹下载 LM5161 Excel 快速入门计算器、以最终确定组件选择。

    此致、

    Tim