This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ500212A:BQ500212A -用户指南中的设计故障"bq500212A bqTESLA 无线电源 TX EVM (修订版 C)"

Guru**** 2604835 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ500212A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/652575/bq500212a-bq500212a---design-fault-in-user-guide-bq500212a-bqtesla-wireless-power-tx-evm-rev-c

器件型号:BQ500212A

您好!

这只是一个小"注意":在用户指南"bq500212A bqTESLA 无线电源 TX EVM (修订版 C)"的图2中、T_sense 连接在一个固定值电阻器和一个 NTC 之间。 如果此 NTC 缺失或存在冷接头、T_SENSE 很可能保持在1V 以上、因此电路将保持导通状态、而不进行适当的温度监测。

此致、

Sascha 举行了会议

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正确、该 EVM 配置了向单元添加 NTC 外部组件的选项。 有关如何配置 NTC 的更多信息、请参阅数据表第7.3.3节。

    注意-这不是 EVM 中的设计故障、为了便于评估、不启用 NTC/热故障。  这是一个选项。