This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP8860-Q1:关于 LP 8860A 的 VDD

Guru**** 2468610 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/661857/lp8860-q1-about-vdd-of-lp-8860a

器件型号:LP8860-Q1

您好!

我的客户有疑问。

如果客户希望在组装的 PCB 上重新编程、则 LP8860A 为3.3V、

是否可以让 LP8860A 在5V Vdd 下工作?

(EEPROM 写入后、它用于 VDD = 3.3V 设置、因此它仅是写入前的临时时间。)

在电荷泵功能=打开的情况下、是否可以插入 VDD = 5V?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     无论电荷泵运行情况如何、LP8860x 的 VDD 均可支持5.5V 电压。

    因此您的应用将是安全的。

    如果您可以单独控制电源、请不要在对 EEPROM 进行编程时提供 Vin。 仅为编程提供 VDD 和 VDDIO/EN 输入。

    如果在此编程期间无法控制 VIN、请确保亮度输入为0%。

    此外、请注意、在5V 至3.3V 转换期间或在 VDD 输入的另一种情况下、不要导致高于5.5V 的功率波动。

    希望这对您有所帮助、