This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5175:不稳定

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5175, LM5176

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/650687/lm5175-unstable

器件型号:LM5175
主题中讨论的其他器件: LM5176

您好!

LM5175器件存在不稳定问题。

输入电压:27-29Vdc

输出电压:9至43Vdc - 2A

当系统进入升压至降压模式时、系统在转换模式中变得不稳定。 噪声很大、LDRV1毫无任何原因保持导通...

请参见下面的、晶体管漏极上的 LDRV1为黄色、晶体管漏极上的 LDRV2为蓝色。 粉色为 CS。 绿色未使用。

我们的卡上有这个问题、但在 LM5175 degmobard 中也有这个问题。

我们尝试通过以下方法来稳定电路:

  • 添加输入电容器
  • 更改斜率电容器值
  • 更改 COMP 组件值

通过阅读之前的消息、该电路似乎很难稳定。

原理图可以通过私人邮件进行猜测。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以尝试将斜率引脚上的电容器减少到一半、看看问题是否得到解决。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、感谢您的回复。
    我已经过测试、可以最大限度地减小 Cslope (如数据表中的建议)、但没有成功。
    还有其他建议吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的所有人:

    TI 的任何人是否有解决方案可以帮助我们?

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这似乎是噪音问题。 在降压/升压转换模式下、可能有几个因素会导致抖动、包括斜坡信号幅度、CS 电阻器寄生电感和布局问题。 布局起着关键作用、请对照数据表中提供的布局指南进行检查。

    顺便说一下、我是否可以建议您尝试将 LM5175与 LM5176交换? 后者具有相同的封装尺寸、您只需更改 RT 电阻器即可保持相同的开关频率、并且它应该更可靠、并且不受噪声的影响。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Youhao、

    感谢您的回复。

    我希望使用的是 TI 降级板、所以没有布局问题。

    我们将尝试将 LM5175更改为 LM5176、并告知您。

    此致、