This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP8758-E0:VIN

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/661983/lp8758-e0-vin-when

器件型号:LP8758-E0

您好!

能不能告诉我 VIN_Bx 引脚。
之前、在下面的文章中、我被教过与未使用的内核相对应的引脚的连接。

尽管建议将 VIN_Bx 连接到 VIN、但输入 VIN 时不通过 LC 滤波器是否正常?
我们的客户正在考虑 滤波器之前或之后的输入 VIN。
是否存在输入 VIN 条件?

此致、
YUto Sakai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yucto、您好!
    输入 VIN 的绝对最大额定值为6V、因此、建议在输入滤波器之后将其与所有其他使用过的 VIN 引脚连接在一起、因为滤波器能够降低这些功率峰值毛刺脉冲。

    谢谢!
    Phil