This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SND9039A1BT PMIC、符合频率规格

Guru**** 2605855 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS650864

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/652277/snd9039a1bt-pmic-for-frequency-spec

主题中讨论的其他器件:TPS650864

您好、先生、

我们的客户响应 SND9039A1BT 频率不符合数据表规格。

请参阅以下 测量结果、 是否允许这样做?

请分享 频率的最大值和最小值吗?

Buck2电流1A 为1.388MHZ、但规格为2MHz。  
BUCK3电流 1A 为1.597MHZ、但规格为2MHz。
BUCK4电流1.7A 为2.421MHZ、但规格为2MHz。  
BUCK5电流5A 为4.279MHZ、但规格为3.2MHZ。  

Hugo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hugo、

    请允许此申请在节假日期间发生延迟。 我已将其分配给支持该器件的工程师。

    不过、我认为这些是类似于 TPS650864的迟滞转换器、因此它们的频率可能会因输入电压、输出电压和负载而异、以便快速响应输出电压的变化。 该规格可能只是粗略估算。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Hugo、

    我将在休假回来后回复1/3

    谢谢、
    Costin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,Costin 和 Kevin,

    明白了,谢谢

    Hugo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Costin、

    新年快乐!
    我们的客户需要最大和最小值来验证系统、
    请您为我分享此规格吗?

    Hugo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hugo、

    新年快乐!

    由于采用迟滞架构、SND9039降压转换器的开关是 Vin/Vout 和 Iload 的函数。 规格编号是变化非常大的典型值。

    因此 、规格 没有最小/最大 限制、客户测量的值是预期值、与 TI 验证结果类似。

    这是客户检查开关频率的任何特殊原因? 在系统中、频率不会影响性能

    此致、

    Costin