This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92691:低侧降压

Guru**** 2769425 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS92691

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/661389/tps92691-low-side-buck

器件型号:TPS92691

您好!

我们收到了客户关于 TPS92691的问题。
请帮帮我们。

[问题]
他们正在考虑在以下条件下使用 TPS92691。

 VIN=45至52V
 VOUT=30至39V
 Iout=3.2A 最大值
 需要 LED 开路故障输出

他们对 TPS92691的低侧降压电路感兴趣。 是否有任何参考设计和 Excel 计算器?

此致、
tateo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Tateo、

    下周他回来时、我必须咨询负责的工程师、但我相信降压配置没有计算器或参考设计。 但是、许多公式是相同的、数据表中没有指出这些公式。 它们非常容易分步执行。 如果需要、我可以为他们提供帮助、但我需要更多信息。 请告诉我。

    谢谢、

    克林特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、感谢您的快速回复。 您能否在以下情况下提供建议的原理图?

    VIN=45至52V
    Vout=39V
    Iout=3.2A
    FSW=500kHz
    PWM 和模拟调光
    需要 LED 开路故障输出

    如果您能提供原理图、我将不胜感激。

    此致、
    tateo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、抱歉再次打扰你。 我们还有其他问题。 可以确认吗?

    他们正在考虑使用 IMON 引脚输出 OVP 状态。 当 IC 处于 PWM 调光操作下时、IMON 输出的行为是直流电压还是 PWM 波形? 如果 IMON 输出是 PWM 波形、则必须重新考虑电路。

    此致、
    tateo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Tateo、

    IMON 将跟随 LED 电流、因此当您进行 PWM 调光时、它将是 PWM 波形。 如果您仍在继续进行此设计、则需要遵循数据表方程。 它是特定于应用的、因此我不知道您需要围绕哪些参数进行设计。

    此致、

    克林特