This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2110A:需要电源与放大器;负载开关

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2110A, TPS22953, TPS22942

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/652562/tps2110a-power-load-switch-needed

器件型号:TPS2110A
主题中讨论的其他器件: TPS22953TPS22942

您好!

我有两个输入电源(Vin 和 VPROG)、我希望根据以下逻辑对两个输出(Vout 和 Vp)进行控制。 VIN 和 VPROG 的电压范围为2V-5V、最大电流为200mA

输入电压 VPROG 输出电压 副总裁
0 0 输入电压 输入电压
0 1 0 VPROG
1 0 输入电压 输入电压
1 1 0 VPROG

对于上述 Vp 输出、我将采用 TPS2110A。 但是、我无法获取任何输出电压的负载开关。 所有负载开关似乎都具有高电平有效使能端或 BGA 封装。 您能否为输出电压推荐任何合适的器件? 如果不是、请为 Vout 和 Vp 输出的组合逻辑建议一个合适的器件。 我不希望任何器件采用 BGA 封装。

此致、

Vikas Chandra Rao。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Vikas、

    感谢您的联系!
    我已通知相应的工程师。 他很快就会回来。 请预计假期会有一些延迟、并对由此给您带来的不便深表歉意。

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Vikas、

    我们没有任何使能端低电平有效的非 BGA 器件。 您能否将逆变器用于其中一个开关、例如本 电源多路复用应用手册中的开关? 如果是、则可以使用与 TPS22953类似的配置、如应用手册中所示。

    谢谢、

    Alek Kaknevicius

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Alek、

    我正在考虑采用 TPS22942来满足我对输出电压的低电平有效使能负载开关的要求。 请确认此部件适合我使用。

    此致、
    Vikas Chandra Rao。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Vikas、

    您可能发现的唯一问题是 TPS22942在关断时不会阻止反向电流。 因此、如果您的输出电压高于输入电压、电流将从 VOUT 流至 VIN 并流经体二极管。 如果 TPS22942正在控制您的较高电压电源(用于多路复用)、那么只要另一个负载开关具有反向电流阻断功能、这就不是问题。

    谢谢、

    Alek Kaknevicius

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Alek、

    感谢您确认 TPS22942。

    此致、
    Vikas Chandra Rao。