This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3410-Q1:PWM 调光

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3410-Q1, LM3410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/661919/lm3410-q1-pwm-dimming

器件型号:LM3410-Q1
主题中讨论的其他器件: LM3410

您好~

客户正在使用 LM3410-Q1进行设计、但无法实现与数据表相同的 PWM 调光。

通道电流为540mA、LED VF 为9.1v (3S)。

由于通道电流较高、PWM 关断占空比无法满足整个频率范围(300~20kHz)的低要求、因此 PWM 调光线性度较差。

根据客户和我的反馈、LM3410不能使用如此高的通道电流(超过500mA)进行 PWM 调光。 您的想法如何?

当输出电容减小时、升压稳定性会崩溃、因此无法调节输出、而当增大输出电容时、无法满足关断低占空比。

:-)

如果您有任何想法、请提供建议。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    升压转换 器、尤其是电流模式控制、通常较慢、因为它们需要一定数量的输出电容来实现稳定性。 由于该线性度会在较高的频率下受到影响。 电流越高、情况就越糟糕、因为您通常需要更多的输出电容、而 LED 在高电流时的动态电阻通常要低得多(输出电容在关断期间会放电更多)。

    遗憾的是、这方面没有太多工作要做。 数据表显示高达20kHz 的频率、但如果您需要线性、升压稳压器在1kHz 或更低频率下的性能确实最佳。 您可以尝试在 Cout 的低侧使用 NFET 在关断期间断开电容器、从而使其不会很远地放电。 该方法与其他一些升压稳压器一起使用。

    此致、

    克林特