主题中讨论的其他器件: LM3410
您好~
客户正在使用 LM3410-Q1进行设计、但无法实现与数据表相同的 PWM 调光。
通道电流为540mA、LED VF 为9.1v (3S)。
由于通道电流较高、PWM 关断占空比无法满足整个频率范围(300~20kHz)的低要求、因此 PWM 调光线性度较差。
根据客户和我的反馈、LM3410不能使用如此高的通道电流(超过500mA)进行 PWM 调光。 您的想法如何?
当输出电容减小时、升压稳定性会崩溃、因此无法调节输出、而当增大输出电容时、无法满足关断低占空比。
:-)
如果您有任何想法、请提供建议。
谢谢。