This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP8758-B0:LP8758-B0 /输出纹波电压

Guru**** 2468610 points
Other Parts Discussed in Thread: LP8758-B0

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/662029/lp8758-b0-lp8758-b0-output-ripple-voltage

器件型号:LP8758-B0

您好!

让我询问一下有关 LP8758-B0的输出纹波电压、如下所示。

  1. 关于电气特性中的10mVpp (典型值)、该值的负载电流条件是什么? 是12A 还是16A?
  2. 您是否有四相配置和16A 负载下的输出电压波形示例?

此致、

Satoshi / Japan Disty

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Satoshi、

    1.  LP8758-B0 是 一款四相 DC-DC 降压转换器、因此测试条件下的电流高达16A 、这是其最大输出电流;
    2.  否、 我们没有四相配置和16A 负载下的现有输出电压波形示例。

     谢谢!

     Phil