This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24650:是否可以使用基于 BQ24650的 MPPT 电路驱动负载而不在输出端使用任何电池?

Guru**** 2457760 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/652059/bq24650-does-it-is-possible-to-use-bq24650-based-mppt-circuit-to-drive-load-without-using-any-battery-at-output

器件型号:BQ24650

大家好、我正在开发 MPPT 电路、在该电路中我不需要为电池充电。 我需要的是12V 左右的恒定输出电压、这可以直接驱动负载、我参考 BQ24650参考设计。 Bq24650尝试检测输出端是否存在电池。 是否可以在不使用任何电池的情况下将负载直接连接到 BQ24650? 我们可以在 BQ24650中停止电池检测吗? 谢谢。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    bq24650的设计中采用了电池连接。  您可以尝试在 SRN 和电阻器反馈网络之间连接肖特基二极管、以使电池检测 功能不起作用。

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。 我将尝试此操作、 如果 有任何问题、则会与您联系。 谢谢