This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/UCD3138CC64EVM-030:UCD3138培训实验室

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD3138CC64EVM-030, UCD3138

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/652637/ccs-ucd3138cc64evm-030-ucd3138-training-labs

器件型号:UCD3138CC64EVM-030
主题中讨论的其他器件: UCD3138

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

现在、我将 lab1.XO 下载 到 UCD3138CC64EVM-030:但我无法读取 a_string 的值;单击"刷新"、该值始终为0;

我已重新执行 lab1项目,可以成功下载固件,并加载 pp 文件,所有操作都由 USB IO 接口完成。

同样、我将 lab2下载 到 UCD3138CC64EVM-030中、我无法通过 tp12、TP13 (DPWM-0A、DPWM-0B)上的示波器测试 PWM 信号;

我觉得 UCD3138没有运行;

此外,在 UCD3138激活时,项目属性配置被自定义;

为什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在器件 GUI 的主屏幕上尝试计时器件 ID 并在 ROM 模式下扫描器件时、您不会提到下载后获得的内容。  如果您在单击设备 ID 时获得有效的设备 ID、则 UCD 正在运行。

    但是、根据我们在该论坛上看到的内容、我将为您提供 ROM 模式的器件。  这是因为每个人都没有达到以下要求:]

     ///-------------------------------------------------------
     //重要:阅读下面的内容,否则代码可能无法正确执行
     ///-------------------------------------------------------
     //将引脚 FAULT3接地以实现正常运行
     //将引脚 FAULT3连接到3.3V 以清除校验和

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢你的答复。
    下载固件后,单击日志窗口中的 DEVICEID,在红线中显示“未找到设备”;
    在 GUI 中,“执行 TIS 程序的命令 ROM”和“跳转 ROM 的命令程序”发出光
    但我单击“在 ROM 模式下扫描”,GUI 可以找到该器件
    现在我混淆了正确的步骤;你能告诉我吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我的步骤如下:
    1)打开 UCD9xxx deviode GUI
    2)点击 ROM 中的扫描设备,在日志窗口中可以看到绿色的“FONED ROM V2 ICXXX”;
    3)单击固件下载,然后下载固件,选择“不写入程序校验和”;下载后,在下载日志窗口中显示
    "ROM V2 IC V3 Detected"(检测到 ROM V2 IC V3)关闭下载窗口;
    现在"执行其程序的命令 ROM "和"跳转 ROM 的命令 GROGRAM "呈灰色显示。
    4)单击“调试/内存调试”,选择文件/*.map,然后单击“确定”
    5)查找 a_string、单击刷新、a_string[0]- a_string[20]都为零;
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    它将返回 ROM 模式、因为 FAULT3引脚悬空为高电平。 您需要使用跳线并将其拉至接地。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    再次感谢您的回复。
    接通 UCD3138CC64EVM-030的电源,然后根据您的选择,将 FAULT3引脚连接至 AGND。
    电源来自 USB 到 GPIO 适配器,除了测量 v3.3外,它是稳定的;
    成功下载后、当我单击"调试/内存调试器"时、会显示警报消息 ocurrs:
    功能不可用
    没有添加 ROM connected.in、没有连接到融合工具集的程序模式器件
    支持(已知 device_ID)。因此内存调试器不可用。
    我现在该怎么做?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TI Fusion Digital Power Designer 版本为 V7.0.21,UCD9XXX 器件 GUI、为什么不是 UCD3XXX?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    GUI 是 Fusion Digital Power Studio (不是设计人员)。  在设计器页面的顶部有一条注释:studio 是用于 uxd3138x 系列器件的 GUI。   以下是正确的链接:

    www.ti.com/.../FUSION-DIGITAL-POWER-STUDIO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    再次感谢您!

    根据您的选择、问题已经解决!