This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2000:是否可以在5V 输入电压应用中使用 BQ2000?

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ2000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/661902/bq2000-could-bq2000-be-used-in-5vin-application

器件型号:BQ2000

您好、专家、

我的系统中的输入电压仅为5V、需要为3节镍氢电池充电。

我在 BQ2000数据表的图7中找到 了用于3节镍镉电池/镍氢电池1A 充电器的参考电路、但原理图的最小电压为9V。

我能否通过修改此参考电路的外部组件来设计5V 输入?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vmcv 为2V、用于设置最大充电电压为2V。 此外、镍电池组的典型 Vcell 介于1.7V 和2V 之间。

    我仍然认为我们需要稍高的电压来为3节镍氢电池充电。