This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS78001DDCR -参数问题

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS780

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/651329/tps78001ddcr---problem-with-parameters

主题中讨论的其他器件:TPS780

您好!  

我的 TPS78001DDCR 参数有问题。

Ignd 应约为1uA、但在某些示例中、我具有70uA (具有垂直线)。

此问题在外壳上有垂直线的样品中出现。

这是假的吗?

如果是 CEA、这意味着什么?

在 foto 的两个示例中 、字母上方或下方有不同的水平线(CEA)。 这意味着什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tomasz、

    我同意、对于 TPS780、70uA 远超出预期接地引脚电流。 测量70uA 时的条件是什么(输入电压、输出电压、输出电流)? 此外、确切地说、由于接地电流增加的最常见原因是无意漏电路径、例如组装后电路板上剩余的多余磁通、因此当您进行目视检查时、您看不到磁通? 我在上面的图片中没有看到任何内容、但我只想确保、尤其是由于引脚4旁的过孔、并且无法看到电路板另一侧的组件。

    CEA 是 TPS78001的顶部标记。 由于某些封装的尺寸较小、我们无法将整个器件名称放入封装中。 而是使用代码。 您可以在以下位置查找 TI 器件的顶部标记: www.ti.com/.../partlookup.tsp

    为了降低假冒器件的风险、我们强烈建议直接从 TI 或我们的自动销售分销商处购买器件、如您所见: www.ti.com/.../anti-counterfeit.html

    非常尊重、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们使用了外部系统来测量 TPS78001DDCR、如第17页的文档中所示、其中 R1 = 510k、R2 = 820K、Vin = 3.6V、Vout = 1.9V。 在此测量系统中、有缺陷的稳定器的 Iout = 70uA、良好值约为2uA。

    如何在标记或标签后识别有缺陷的元素?

    我们每年购买2万支稳定器、因此这对我们来说是个问题。

    以下标记说明了 TPS78001DDCR 的良好和不良封装:

    标记为假的标记如下:

    并标记为"良好":

    此致

    Tomasz、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tomasz、

    我对美国假日延误的回应表示歉意。  为了进一步解决这个问题、我们需要交换可被视为专有的信息;因此、我将向您发送一封朋友请求/私人邮件。

    以下链接将帮助您了解如何发送私人邮件:

    08)添加朋友和发送私人消息

    TI E2E 社区
    在 E2E 上添加朋友并向他们发送私人消息非常容易。 请按照以下快速步骤执行任一操作。 请注意,朋友的请求取决于您发送给它的一方是否接受。 本页上的信息概述了:如何添加...

    非常尊重、

    Ryan