This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65381A-Q1:监视器外部3V3电源轨

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65381A-Q1, TPS62160, TPS3700-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/662012/tps65381a-q1-monitor-ext-3v3-rail

器件型号:TPS65381A-Q1
主题中讨论的其他器件: TPS62160TPS3700-Q1

尊敬的团队:

请回答以下问题:

在我们的系统中、我们使用 VDD3/5=3.3V 的 TPS65381A-Q1。

由于我们需要的电流大于 VDD3/5可以提供的电流、因此我们使用了单独的直流/直流降压 TPS62160。

是否可以将两个3.3V 电压轨连接在一起、以便 TPS65381A-Q1监控这两个电压轨、正如您在此处建议的 VDD1: https://e2e.ti.com/support/power_management/pmu/f/200/t/607288?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=TPS65381

谢谢、此致、

B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Basil:

    不能像这样将两个电源连接在一起、以便从外部直流/直流转换器的 VDD3/5获得监控。 但是、如果您不使用 VDD1稳压器、则可以通过重新使用 VDD1监控而不组装栅极驱动器/FET、以这种方式使用 VDD1_SENSE 反馈/监控引脚。 另一种选择是、如果您不使用 VSOUT1稳压器、则可以使用 VSOUT1反馈/监控、方法是使用 VSFB1引脚来监控直流/直流。 在这两种情况下、您都需要通过电阻器将3.3V 分压为特定反馈/监控器引脚的目标反馈/比较器电压。 数据表电气特性 POS 4.2中概述的 VDD1_SENSE 的比较器感应电压、VDD1SENSE = 0.8V (最小值为0.792V、最大值为0.808V)、VSFB1的 POS 5.3 VSFB1 = 2.5V (最小值为2.45V、最大值为2.55V)。

    如果您使用器件上的所有电源轨、则需要使用 TPS3700-Q1等外部监控器。

    如果您有其他问题、请告知我们。

    此致、
    Scott