This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD3138064A:ADC 误差

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: UCD3138

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/650150/ucd3138064a-error-of-adc

器件型号:UCD3138064A
主题中讨论的其他器件:UCD3138

您好!

我使用 UCD3138 来感应输入电压、我需要验证这 是否是计算 ADC 计数的正确公式

计数=舍入[(Vin+error.value)/量子]+adc.er

其中

  adc.er=    ERR_DAC + ERROR_VALUE * ERR_Resulation + ERR_Offset

和  error.value 取决于 数据表中的 AFE:  

 并且   ERR_Resulation =根据上表计算出的误差百分比。

 有人能帮我解决这个问题吗?

谢谢

此致、

RANA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rana、

    UCD3138器件中有两种类型的 ADC。
    一个是主要用于监控的12位多通道通用 ADC。
    其次是主要用于闭合补偿环路的低分辨率但快速误差 ADC。

    您是转至通用 ADC 还是 EADC (误差 ADC)?
    实际 EADC 分辨率始终为6位。
    但根据 AFE 设置、这6位会在误差 结果输出的9位内部移位。

    请参阅技术参考手册中的第3.1节"误差 ADC 和前端增益":

    www.ti.com/.../sniu028a.pdf

    此致、

    Yitzhak Bolurian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的重播。

    我想知道如何根据(EAPx–EANx)电压差计算10位结果、以及所有误差将如何影响此测量。 我尝试了基于前端块的东西

    图,但我想从您的一侧获得正确的公式。

    此致、
    RANA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我想知道如何根据(EAPx–EANx)电压差计算10位结果、以及所有误差将如何影响此测量。 我尝试了一些基于前端方框图的方法,但我想从您的一侧获得正确的公式。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您无需计算它。  您可以查看 EADCVAUE 寄存器中的 ABS_VALUE 位域。

    此外、在 EADCVAUE 中有两个位- eADC_SAT_HIGH 和 eADC_SAT_LOW。  如果设置了其中任何一个、则 ABS_VALUE 将不准确。

    EADC 速度非常快、但其动态范围远小于全范围。  因此、如果 EADCDAC 未被设定为相对接近实际电压输入、那么 EADC 将被饱和。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在分析中、我需要计算 EADC 的精度、这就是我需要总误差的原因。

    此致、
    RANA
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rana、

    我曾尝试向您发送我在论坛上找到的公式、但它不起作用。

    请向我发送您的电子邮件、以便我可以向您发送我拥有的信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Yitzhak,

    这是我的电子邮件:loumim.rana@gmail.com

    此致、
    RANA
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rana、

    我已 通过电子邮件向您转发了分频值。

    此致、

    Yitzhak Bolurian