This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24190:BQ24190输入电流

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24190

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/661899/bq24190-bq24190-input-current

器件型号:BQ24190

尊敬的 TI 团队。

我对 BQ24190的输入电流设置有疑问。

BQ24190数据表上的输入电流显示为 H/W Max1.5A。

如果 H/W 设置为3A 并且寄存器设置为2A、则询问是否存在问题。

如果将3A 设置为 H/W、是否可以检查可能出现的问题?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Chun、

    器件比较表中显示的1.5A 输入电流限制 BQ24190的默认 ILIM 值。 该值可通过 I2C 或 ILIM 电阻器值进行更改。

    实际输入电流限制在这两种设置中变小。 在本例中、H / W 设置为3A、寄存器设置为2A、实际 ILIM 将为2A。

    BQ24190的最大建议输入电流为3A、因此这应该可以正常工作。

    谢谢、
    John