This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63710:反馈电压为-0.7

Guru**** 2811605 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65100, TPS63710, LM7705, LM27761

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/661406/tps63710-feedback-voltage-of--0-7

器件型号:TPS63710
主题中讨论的其他器件:TPS65100LM7705LM27761

大家好、团队、

请回答客户的问题。

为什么 TPS63710设计用于-0.7V 的反馈电压? 为什么0V 与 TPS65100上的 FB2不一样?

谢谢、

尼德胡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尼德胡、您好!

    反馈系统的设计涉及许多因素、尤其是对于逆变器。 一天结束时、选择了1种技术、然后客户必须根据该技术进行设计。 为什么这很重要? 您的应用及其要求是什么?

    此外、TPS65100是一款具有多路输出的非常不同的器件。 设置其反相电荷泵输出电压的方法是使用从升压正输出到基准的分压器。 TPS63710中没有正输出电压。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Chris:

    客户将提供负电压来驱动一串运算放大器(输出电流为~-300mV 或-2.25 @~300mA)。
    用于农业设备的控制设备。

    谢谢你。

    -针虎
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    那么、您的输出电压是-0.3V 还是-2.25V? 每种情况都需要300mA 电流? 您的输入电压是多少?

    是的、TPS63710可以在-2.25V 的情况下工作。 除了电流不足外、LM7705还能满足-0.3V 的需求吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    输入电压为3.3V。

    实际上、我们将 LM7705视为首选、但电流额定值是不可接受的。 这就是我们开始寻找其他选项的原因。

    谢谢、
    尼德胡
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    AH、TPS63710由于其70%占空比限制、因此无论如何不能在这里使用。

    LM27761为-2.25V 情况提供几乎足够的电流。 否则、您需要使用此设计中的反相降压/升压转换器: www.ti.com/.../TIDA-01405