This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62740:VIN 和 VOUT 之间的电压差

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62745, TPS62740, TPS62821

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/661644/tps62740-on-the-voltage-difference-between-vin-and-vout

器件型号:TPS62740
主题中讨论的其他器件:TPS62745TPS62821

此问题在 TPS62745论坛中提出。 客户正在寻找一款高效稳压 器、该稳压器可与锂聚合物电池配合使用作为输入(3.7V 至5.5V)并生成3.3V 输出。

TI 工程师指出、由于电池放电至3.7V、TPS62745将无法维持3.3V 电压;建议使用 TPS62740。

但是、我对 TPS62740规格的读取使我相信、它也不会在3.7V 的输入电压下保持3.3V 稳压。

TPS62740能否在电流为300mA 时将3.7V 输入电压调节为3.3V 输出电压?

如果不是、建议使用什么器件。 (最好与 TPS62740兼容)

此致、

Bob Feretech

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Bob:

    对于这些规格、我们需要更强大的器件、如 TPS62821。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果我正确阅读了 TPS62821数据表、则该器件的 Vin 到 Vout 差异由公式给出...

    VIN-Vout = Iout (RDSon + RDC (L));假设 Vin (min)= 3.7V、Vout=3.3V、Iout (max)= 0.3A、RDSon=0.035欧姆、那么...

    RDC (L)<=(Vin-Vout)/Iout - Rdson =(.4)/.3 - 0.035 = 1.29欧姆

    由于该范围内的大多数 SMT 电感器的 RDC < 0.1欧姆、这似乎非常可行、但建议的电感器价格昂贵。

    考虑到电感 RDC (L)值和额定电流的空间、我似乎可以(并且应该)使用1uH 电感、例如 Murata DFE252010F-1R0M=P2 (RDC (L)=0.048欧姆、Isat=4.6A)、以降低成本、改善输出滤波、并且也许能够使用较低的电容值(成本)。

    我是否正确读取了规格?

    谢谢、

    Bob Feretech

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、没错。 我们建议使用0.47uH 电感器。