This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 使用 BQ25504EVM 通过外部电源(温度测量发生器 TEG)为电容器充电

Guru**** 2611275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/661949/charging-a-capacitor-with-an-external-source-thermometric-generator-teg-with-bq25504evm

您好!

为什么当我们 使用 BQ25504EVM 为电容器外部源(温度发生器)充电时、电荷曲线是线性图的组合? 我认为电容器具有指数电荷(电压与时间)。 我进行了几次测试,在每次测试中,我可以看到电容器上的电压达到0.6V,然后电压变为1.2V,然后又变为3V。对4个电容器串联充电也需要数年:)(每个电容器的电容: 32F)、每个电容器的最大电压为1V。当我将 TEG 与1个电容器并联时、仅需2分钟即可将电容器充电至 TEG 具有最大输出的电压。

我将实验结果更好地加以解释:

谢谢、

蜜蜂