This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28070:设计问题

Guru**** 2584665 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/661698/ucc28070-design-question

器件型号:UCC28070

Vin=220Vac (rms)、Vout=380Vdc、Pout=1800W、设计正常。

n`t 更改 Vin=380Vac (rms)、Vout=620Vdc、Pout=3000W、我不知道如何选择 Kvff 值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Xia、

    UCC28070有一个具有8个离散量化电平的量化乘法器。
    数据表和计算器工具显示了针对85V 至264V 输入交流范围进行调节的乘法器输入
    对于更高的输入电压范围、您只需重新扫描数据表中的表1、以便在最高工作输入电压下 VINAC>2.6Vpk 上的电压。 在最低工作输入范围 VINAC<1.0Vpk 时

    此致

    John