This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22943:具有保护功能和极低 Iq 的负载开关-需要

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS22943, TPS22917, TPS22860, TPS22960, TPS2595, TPS22946

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/652576/tps22943-load-switch-with-protection-and-very-low-iq---needed

器件型号:TPS22943
主题中讨论的其他器件: TPS22917TPS22860TPS22960TPS2595TPS22951TPS22946

您好!

我正在设计使用电池运行的水表产品。 我有一个外部流量传感器、它消耗的工作电流非常小(<1mA)。 由于该传感器是在外部安装的、因此我希望保护我的电子器件免受该传感器上的外部故障的影响。 因此、我正在考虑使用一个具有内置保护功能的负载开关、这与 TPS22943类似。 但是、TPS22943的 Iq 非常高、=40uA。 由于 IQ 如此高、我的电池将以更快的速度放电。 您能否建议具有过流等内置保护功能的类似负载开关并报告相同的情况? 与过流保护相比、具有更多的保护功能会更好。 我不想使用任何 BGA 封装部件。 请给出建议。

此致、

Vikas Chandra Rao。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Vikas、

    感谢您的联系!
    清楚地了解您对低 IQ、非 BGA 和外部故障保护的要求。 但遗憾的是、我们没有符合您要求的器件。 我看到的壁橱是负载开关 TPS22917、TPS22960、TPS22860。

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    感谢您的建议。 我正在寻找的一个重要特性是故障报告机制。 TPS22943具有可报告故障的 OC 引脚。 您建议的器件没有任何故障报告机制。 是否有任何其他器件与我的要求完全匹配并报告故障状态? 如果没有、我可以考虑是否有任何处于"预览/预量产"状态的器件? 请给出建议。

    此致、

    Vikas Chandra Rao。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Vikas、

    我已通知正在查找这些产品的工程师、为您提供其他可能的选择。 他很快就会回来。 请预计假期会有一些延迟、并对由此给您带来的不便深表歉意。

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Vikas、

    Rakesh 为我们提供了一些最佳替代 方案、因为 TPS2294x 器件和 TPS22951是我们唯一具有标志引脚的限流负载开关。 我们仅有的其他限流和 故障报告 器件是我们的电子保险丝、您可以将 TPS2595作为起点。

    谢谢、

    Alek Kaknevicius

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Alek、

    TPS2595和其他电子保险丝的 IQ 似乎比 TPS2294x 高得多。 实际上、TPS22946似乎更好、但唯一的缺点是它采用 BGA 封装。

    如果不是完美的必需器件、您能否建议我是否应访问任何其他论坛以获取最接近的匹配器件? 我应该在哪个论坛检查相同的内容? 请给出建议。

    谢谢、此致、
    Vikas Chandra Rao。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Vikas、

     在保护特性和 IQ 方面需要进行一些权衡、因为通常需要更高的 IQ 来保持这些保护特性处于活动状态。 如果电子保险丝的 IQ 过高、而 TPS2294x 器件无法正常工作、则您可以始终在开关和多路复用器论坛中查看解决方案。 由于电流如此低、因此它们可能具有适合此应用的信号开关。

    谢谢、

    Alek Kaknevicius