This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61252:PFM 和 PWM 之间切换时的电流

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61252

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/661874/tps61252-current-at-switching-between-pfm-and-pwm

器件型号:TPS61252

您好!

您能否教授 PFM 和 PWM 之间的切换点?

(例如、PFM 运行电流将大约为100mA±20%)

我客户的 TPS 61252的使用条件如下。

输入电压:3.3V
输出电压:5.0V
输出电流:400mA ~ 1A

如果出现上述情况、TPS61252是否处于 PFM 运行模式?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    该值取决于外部组件。 通常、如果最小电感器电流达到零、器件会进入 PFM 模式。
    在您的应用中、器件将处于 PWM 运行状态。