This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256301:UCC25630设计问题

Guru**** 2615205 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC24612, UCC256304

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/661301/ucc256301-ucc25630-design-issue

器件型号:UCC256301
主题中讨论的其他器件:UCC24612UCC256304

CTMR 计划对输入电压14~40至12V 350W 型号使用 UCC25630x 设计? 有什么建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

    感谢您关注 UCC25630x。 LLC 将在此功率级别和输入范围内正常工作。 输入电压较低时、ZVS 的优势稍小、但仍然存在。 您可能需要同步整流来处理更高的输出电流。 我将介绍 UCC256304 LLC 控制器+ UCC24612 SR 驱动器。 UCC25630x 计算器将帮助您为功率级选择合适的组件:

    此致、

    本·洛夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Ben Lough、

    计算结果显示无法获取部件,请帮助计算并确认,谢谢!

    此致、

    苏杰明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 James:

    功率级值将取决于您所需的谐振频率。 对于谐振电容器、33uF 的电容器应该可以正常工作。 您可以对谐振电感使用560nH (当您更新所用谐振电容器的实际总值行时、建议值可能会发生变化)。

    此致、
    本·洛夫