This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ14202:用于实现低压输出保护的使能输入

Guru**** 2811095 points

Other Parts Discussed in Thread: LMZ14202

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/651998/lmz14202-enable-input-used-for-low-voltage-output-protect

器件型号:LMZ14202

我们正在对通用电力运输销售的对机车进行远程控制的器件的电路执行故障模式和影响分析、而相关器件是 LMZ14202。  数据表涵盖了输出过压保护。 好的,对于 “输出电压漂移高”的故障模式来说,我们已经介绍了该故障模式。

另一个需要关注的故障模式是“输出电压漂移低”。  这是电路设计中欠压保护的文本描述文本。

“从 PWR 信号或微控制器二进制输出 uC_PWR 生成的 EN 信号。  电池额定电压为9V 至12.6V。 假设电池是全新的、为12.6V、则分压器的 EN 电压为2.67V。  这是上电时。  这使得 U8能够生成微控制器使用的3.3V 电压。  微控制器上电后、会发送3.3V 信号的输出 uC_PWR。  从这里开始,U8将此信号用于欠压保护。”  

 

我在下面粘贴  了一些与此描述相关的原理图部分的屏幕截图

这并不是很合理、因为如果微控制器压降 uC_PWR、EN 上的电压将从3.3下降到2.67、这不符合数据表中第8.2.2.1.1节规定的1.09V 下降阈值。   
 
那么、我的问题是、该方案是否能够为 LMZ14202器件的 Vout 提供欠压保护?

谢谢、此致、

Tom

Tom Woodbridge

GE Transportation

数字解决方案–训练性能

高级产品系统安全工程师

T:321-435-7759

电子邮件: thomas.c.woodbridge@ge.com

 

1990 W. NASA Blvd.

美国佛罗里达州墨尔本32904

通用电气公司

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    是否可以重新连接此主题上的文件? 我在查看您粘贴的原理图时遇到困难。  

    此致、

    Jimmy  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    使用 附件重试。  尝试从 PDF 文件中获取新的屏幕截图。

    新年快乐!

    Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    在查看您的原理图后、我更好地了解了您的系统。 是的、您的假设是正确的。 EN 的下降阈值为1.09V。 由于 EN 在内部被拉至 Vin、因此您的系统将看到3.3- Vbat*(Renb/(rent+Renb))的电压差。 在您的情况下、3.3V - 12.6*(27/127) V = 0.62V、不会触发 EN。 您可以增加功率、从而在加电期间降低 EN 电压。 这样、在 uC 被加电至3.3后、当 uC 关闭时、下降电压差将大于1.09V。

    此致、
    Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您确认我的假设 Jimmy。

    此致、
    Tom