This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54336A:TPS54336A 存在开关脉冲消失的现象。

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54336A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/661446/tps54336a-tps54336a-is-question-about-phenomenon-occurs-that-the-switching-pulse-disappears

器件型号:TPS54336A

尊敬的支持成员:

我的客户使用了 TPS54336A。

我有疑问。

这种现象发生在输出电压上升之前开关脉冲消失。

这种行为是什么样的原则?

行为上没有问题吗?


我有有关原理图和波形的高速缓冲文件。

是否可以检查高速缓存文件?

最恰当的考虑。
Bob Lee。

e2e.ti.com/.../TPS43336A_5F00_Question_5F00_180202.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bob、

    我将研究这个问题、并在周一返回给您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这是 Eco-mode。 当峰值开关电流低于0.5A (典型值)时、器件停止开关以提高效率、直到峰值开关电流再次上升到高于0.5A (典型值)。
    因此、如果您的负载在启动前超过0.5A、则不会有这样的谷底。 您还可以参阅 DS 中的图49、它与您的波形类似。
    这不是问题
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mao Vental:

    非常感谢您的回复。

    我可以提出问题吗?
    该 Eco-Mode 在软启动期间未运行、
    没问题吗?


    最恰当的考虑。
    Bob Lee。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这不是问题。

    在软启动期间、 Eco-mode 不启用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mao Vental:


    非常感谢您的回复。

    最恰当的考虑。
    Bob Lee。