This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3435:有关指定 ILED 最大值的原因

Guru**** 2814025 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/661742/lm3435-about-the-reason-for-specifying-iled-max

器件型号:LM3435

大家好、团队、

使用数据表第10页的"高电流稳压器"指定 ILED 最大值的原因是什么?
我想知道它为什么指定 ILED 最大值的下限


是为了实现 I2C 可控步长?

此致、
加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kato、

    我猜、该范围是最大值、具体取决于运行条件和热性能。 但我会将其转发给对该器件了解得更好的人。 您能否确切地说明您要问的问题? 很抱歉、我不太清楚。 谢谢。

    此致、

    克林特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kato-San、

    在设计阶段、器件的计划应用需要0.5A 至2.0A 的电流
    该电路在 CCM 下工作、专有开关控制方案也能保持相当恒定的开关频率。
    从那时起、设计团队认为、如果系统中使用的最大电流高达2.0A、则0.5A 是保持 CCM 的合理电流

    我希望以上内容能回答你的问题。