This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5161:隔离式 Fly-Buck 拓扑中的预负载电阻器

Guru**** 2573695 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5161

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/651033/lm5161-pre-load-resistor-in-an-isolated-fly-buck-topology

器件型号:LM5161

您好!

我正在使用 LM5161进行设计、对于各种计算、我将使用您的 Excel 文件(LM5161 FBK 快速入门计算)。 文件中的原理图使用2千欧的"预载"电阻器;注释表明它用于在空载时进行调节、但我无法在器件数据表中找到有关该电阻器的参考。

我的设计具有四条相同的隔离线路、每条线路的功耗约为1.5W。通过使用此电阻器、每条线路上的功耗约为240mW、总额外功耗约为1W (额外功耗17%)、 因此、它与总功率预算有关。

您能解释一下为什么我应该使用这个电阻器吗?

提前感谢。

此致、

Stefano Infante

P.S.抱歉、如果这不是正确的论坛、但当我选择 LM5161作为器件型号时、我只能选择此论坛...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stefano、

     

    预载电阻器可确保输出电容器的峰值充电保持在最低水平。  2k 是建议值。  您可以使用高值电阻器进行实验、性能或负载调节将取决于多种因素、更重要的是变压器的漏电感和特定电源轨上的空载条件。  如果电源轨是空载的、则此时的调节性能将会变差、并且对预载的需求对于保持良好的调节能力而言更为关键。  如果电源轨上始终有负载、则无需预负载电阻器。

    希望这对您有所帮助?

    David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我有一个稍微恒定的负载、但我还必须提供一种禁用它的方法(通过使用固态继电器)。

    因此、当负载被禁用时、我没有负载、然后根据您的建议、我需要一个预载电阻器。 但是、如果我使用双 SSR 仅在需要时插入预载电阻器、该怎么办? 我想我可以安排 几个 SSR、以便启用加载或预加载(请参阅附件)。 你怎么看? 插入和中断线路的操作是否会产生有害的脉冲、从而损坏电路?

    谢谢、

    Stefano

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Stefano、

    明白。 您的法规要求是什么? 您可以使用齐纳二极管代替电阻器来实现预载、这样齐纳二极管仅在输出端超过其 VZ 额定值时导通、而无需在中进行任何开关?

    希望这对您有所帮助?

    David。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、David、您的意思是附加电路吗?

    由于变压器输出将约为22V、我想我可以使用20V 齐纳二极管和2k 电阻器串联。 您认为这应该可以吗?

    再次感谢

    Stefano

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Stefano、

    无需将电阻器与齐纳二极管串联、轻负载时的钳位能量非常小、等于漏电感(0.5xI^2xLleak)产生的能量。

    希望这对您有所帮助?

    David。