This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25117:更换 LTC3866和 mc34vr500

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25117

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/652232/lm25117-replacing-ltc3866-and-mc34vr500

器件型号:LM25117

你(们)好。  

我的客户询问我们是否有任何能够替代 LTC3866和 mc34vr500的解决方案、因为这两个器件超出了他们的预算。

LTC3866用于为 RISC 提供1V/16A 电源、 而 mc34vr500用于为 NXP LS1046 MPU 提供电源。

谢谢!

LTC3866:  

mc34vr500:  

此致、

许耀明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们将需要与负责的工程师进行检查、并在假日后返回给您。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    从功能角度而言、LM25117可提供1V @16A 的电压