This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPS54526:TPS54526 @ 3.3V 输出电压

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54526

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/661602/webench-tools-tps54526-tps54526-3-3vout

器件型号:TPS54526

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好!

我选择 TPS54526作为我的电源设计、因为它满足我的要求:

VIN 为5V 至6V

2.输出电压为3.3V

输出电流为5A

在 TPS54526数据表的表2中、它甚至给出了3.3Vout 的 L/C 建议值。 但是、当使用 Webench 时、由于它计算出的开关频率(~711kHz)高于 TPS54526的能力、因此在使用 TPS54526时给出了一个错误。 Webench 是否有错误?

此致、

标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是因为最大占空比。 对于5V 输入、占空比将受到限制。 如果 您使用6V 输入电压、则可以正常工作。