This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24773EVM-540:无法读取器件寄存器

Guru**** 2468460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/661633/bq24773evm-540-unable-to-read-device-registers

器件型号:BQ24773EVM-540

我们遇到了一批 bg24773EVM 电路板的通信问题。  我们根据用户指南的图1、2和3连接了板。  我们能够根据用户指南的第3.1.3节打开电源并验证电压读数、但无法根据用户指南的第3.1.4节读取寄存器值、当我们打开 GUI 时、它会显示"器件 ACK 错误"。  我们已使用几个月前从 Mouser 购买的已知合格电路板验证了我们的测试设置。

您有任何故障排除建议吗?  用户指南中没有提供太多帮助。

最近是否有任何可能导致这种情况的设计更改?  这些电路板是使用 TI 提供的参考设计文件构建的、其中包括光绘文件、但我们可能有不正确的组件值。  我们特别想知道我们是否有错误的 I2C 时钟频率?

谢谢、

Shawn Quinn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们解决了这个问题、新电路板是使用 bq24770RUY 组装的、而不是使用 bq24773RUY 组装的、因此我们必须使用 SMBus 而不是 I2C。