This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS544C20:如果您偏置电源、您能否使用3.3Vin 运行

Guru**** 2576195 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/649221/tps544c20-can-you-operate-with-3-3vin-if-you-bias-supply

器件型号:TPS544C20

您好、E2E、

如果您在 Vdd 上有偏置电源、您能否在低至3.3V 的标称输入电压下运行?   

谢谢!

Russell

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有更新吗?

    Russell

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Russell、

     

    高侧过流检测依赖于 HS 导通间隔期间 VDD 和 SW 之间的压降。


    强制 VIN 低于 VDD 电压将触发高侧 OC 保护、从而停止转换器。

     

    因此,简而言之,该器件不能支持分离输入电源轨操作,特别是当 VDD 高于 VIN 时。

    谢谢。

    射线