This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65218D0:PMIC TPS65218D-不带按钮的上电、如何实现?

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65218

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/661369/tps65218d0-pmic-tps65218d--powerup-without-push-button-how

器件型号:TPS65218D0
主题中讨论的其他器件:TPS65218

你好

感谢您的支持

请建议 PMIC TPS65218D 自动启动解决方案、

如何在不使用按钮的情况下为 TPS65218加电?

在我们的现有电路中、PWR_EN 信号连接到 AM437x 处理器  

VABT_IN 升至5V 电平后、如何为 PMIC 的 PB 引脚供电、以便我们无需 PB 按钮即可启动 PMIC。

请 建议一些逻辑门+晶体管电路以及 其他选项。

感谢您在周一(2018年5月2日)之前分享反馈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Santosh、

       无需按钮即可为 TPS65218加电;  以下内容来自其数据表、请注意突出显示的"OR"、这意味着当满足其他条件时、不需要该条件。  

    从关闭状态开始:

    –按下按钮(PB)(PB 上的下降沿)

    –AC_DET 引脚被拉低(下降沿)

    –PWR_EN 置位(驱动至高电平)

    –主电源已连接(IN_BIAS) AC_DET 已接地

    –器件未处于欠压锁定(UVLO)或过热关断(OTS)状态。

    •从 PRE_OFF 状态:

    –按下 PB (PB 上的下降沿)

    –AC_DET 引脚被拉低(下降沿)

    –PWR_EN 置位(驱动至高电平)、然后

    –器件不在 UVLO 或 OTS 中。

    •从暂停状态:

    –按下 PB (PB 上的下降沿)

    –AC_DET 引脚被拉低(下降沿)

    –PWR_EN 引脚被拉高(电平敏感)、然后

    –器件不在 UVLO 或 OTS 中。

    谢谢!

    Phil