This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC3808-1:UCC3808的软启动

Guru**** 2576195 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC38C44

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/649690/ucc3808-1-soft-start-for-ucc3808

器件型号:UCC3808-1
主题中讨论的其他器件:UCC38C44

Hallo、

 

我 需要在您的 UCC3808上实施软启动。 我希望能够设置软启动时间(3.5ms 的内部软启动时间是不够的)

 

 像往常一样,我添加了一个电容器来减缓“COMP”上的电压增加。 UCC38C44上允许这样做。

 

我想 UCC3808也允许它、它看起来工作 正常(我对它进行了测试、可以很容易地更改软启动时间以更改 C64的值)

 

您能否确认这不是 IC 的不当使用? 换句话说、如果 COMP 引脚连接到大电容器(大约10uF)、则 IC 不应损坏?

 

  

谢谢、致以最诚挚的问候!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Enzo

    使用 COMP 控制 SS 时间是可以的、在该引脚上添加一个大电容器不会造成任何困难。 请查看数据表(以下)的第7.3.1节、其中指出 COMP 引脚具有内部电流限制。 当 COMP 为3.5V 时、该电流为250uA (P5上电气特性表中的 COMP 拉电流)

    此致

    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Colin:

    最后一个问题。 在电路中、我建议在正常运行期间使用1M 欧姆电阻器将电容器电压"保持在高电平"。 当电路关闭时、二极管会放电。

    我们可以避免使用1m Ω 电阻器吗? 您是否建议将放电二极管连接到 VCC 或 RC 引脚?

    谢谢!

    Enzo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Colin:

    如果您能给我一个简单的答案、那会很好、因为 我需要冻结 电路 原理图。  

    如果问题不清楚、请随时联系我。

    谢谢! 新年快乐!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Enzo、

    Colin 本周正在度假、我也没有您的原理图副本可供参考。 如果您只需要直流轨、则 Vcc 应该正常、但请确保不超过引脚的额定电压。

    此致

    Peter