This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPS92515HV:模拟调光?

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS92513HV, TPS92515HV, TPS92513, TPS92515

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/661559/webench-tools-tps92515hv-analog-dimming

器件型号:TPS92515HV
主题中讨论的其他器件:TPS92513HVTPS92513TPS92515

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

我已经尝试使用 TPS92513HV 构建模拟可调光驱动器几天了。 不幸的是没有成功。 WebBench Designer 中的驱动器始终以完整 ILED 运行、即使连接到 VAdj 0V 时也是如此。 我想立即试用 TPS92515HV。 但在这里、由于 WebBench Designer 的输入、我已经失败了。 与 TPS92513HV 不同、我可以在此处输入亮度。 但是、我不理解输入。 这是否意味着在下图中调光范围是10-40%或40-100%?
是否可以构建具有5%线圈纹波和10%至100%调光的350mA 驱动器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    我不确定 webench、其中经常有我不理解的东西。 在任何情况下、任一器件都可以在5% LED 纹波电流下实现350mA 电流、如果设计正确、则可以非常轻松地将电流降至10%。 如果您在 IADJ 为0V 的情况下看到 TPS92513电路未调光、则我猜您将具有高输入电压、低输出电压和高开关频率的某种组合。 如果您已经在接近最小占空比的情况下运行(由最小导通时间和开关频率决定)、并且您尝试将其调暗、则无法再继续。 在这种情况下、您需要使用较低的输入、较高的输出和/或较低的开关频率。

    我建议使用数据表和 EVM、而不是使用 webench 和任一器件。 Webench 可以为您提供合适的起点、但在选择开关频率时请记住最短导通时间和占空比。 如果您确实需要高开关频率、高输入电压和低 LED 堆栈电压、以便限制模拟调光、则可以考虑使用 PWM 调光。

    此致、

    克林特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,克林顿

    在 TPS92513设计中、VIN 范围为33V 至48V。 输出电压约为30V。 100µH 39µH μ H 至 μ H、我厌倦了150kHz 的开关频率、在这里我得到了大约30%的纹波!! 但可以很好地进行 DIMM。 开关频率约为570kHz 时、纹波降至10%、但无法进行调光。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    有时、您需要使用较低的频率进行模拟调光、并使用更多的输出电容来降低 LED 电流纹波。 但是、我感到惊讶的是、它在570kHz 时不能在这些规格下工作。 我需要在工作台上看到它、以确定原因。

    在任何情况下、如果您需要更高的标称开关频率、您可能仍希望考虑 TPS92515。 它实际上会在您变暗时降低开关频率、因此在相同的工作条件下、它通常可以为您提供更好的范围。

    此致、

    克林特