This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-G1:LiFePO4 8S 24V 电池组气体监测

Guru**** 2561800 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100-G1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/661574/bq34z100-g1-lifepo4-8s-24v-battery-pack-gas-monitoring

器件型号:BQ34Z100-G1

你好

我正在为 LiFePo4电池组(24V 30AH 8S)寻找电量监测计产品、该电池组仅提供 PACK+和 PACK-端子。 BQ34Z100-G1似乎 是推荐的选项、但从数据表中可以看出、它似乎必须与 BMS 集成、并且不能在电池组外部使用。 此外、我正在寻找30AH、 BQ34Z100-G1仅为29AH。  

我还在寻找-40至+125'C 的工作温度。  

是否有适合此要求的产品? 或建议尽可能接近的选项。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Deepakji、您好!

    bq34z100-G1可用作电池组侧或系统侧电量监测计。 bq34z100-G1是一款自举式监测计、不需要与 BMS 的其他部件集成。

    对于30 AH 要求、bq34z100-G1也通过使用缩放来填充该值。 有关如何扩展器件的更多信息、请参阅 bq34z100-G! 高电芯数和高容量应用应用应用手册、可在此处找到: www.ti.com/.../slua760

    作为一款通用器件、bq34z100-G1在推荐运行条件下的额定温度为-40至85摄氏度、在存储条件下的额定温度高达150摄氏度。

    关于其他器件选择、请详细介绍您的应用、负载分布、温度范围和要求。  谢谢!

    此致、
    Bryan Kahler