This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23785B:支持通过 UL294B 认证的25W~30W PD?

Guru**** 2813215 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS23785B, TPS2378, TPS23756, TPS23754, TPS23752, TPS23751

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/661280/tps23785b-support-25w-30w-pd-with-certified-for-ul294b

器件型号:TPS23785B
主题中讨论的其他器件: TPS2378TPS23756TPS23754TPS23752TPS23751

您好!

我正在寻找 TPS23785B 来支持25W~30W (IEEE802.3at) PD (受电设备) 、并想知道该器 件是否符合 UL294B 标准。

如果没有、可以支持哪个器件

1) PD 25W~30W

2) IEEE802.3at

3) 3)符合 UL294B 标准

请分享是否有相关参考设计。

谢谢。

此致、

GIM 歌曲

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Gim。

    TI 产品系列中有多种 PoE PD 器件、支持高达25.5W (4类)的功率。 其中包括 TPS23785B、TPS23751、TPS23752、TPS23754、TPS23756、 和 TPS2378。 它们可通过可选的升压电路将覆盖范围扩展至30W、或者您也可以升级至支持 IEEE802.3bt 的新一代器件- TPS2373-4、TPS2373-3、TPS2372-4和 TPS2372-3。

    您的设计的输入是否需要大于25.5W?

    您的第二个和第三个标准不是特定于 IC /受控的。 IEEE802.3at 和 UL294B 标准在设计层面上都达到要求-这意味着列出的任何器件都能够满足要求。

    我会将此主题分配给我们的应用工程师 Darwin Fernandez、看看他是否知道任何经过验证符合 UL294B 标准的设计。 我个人并不知道。

    除此之外、您还可以在我们的 TI 参考设计产品系列中搜索符合 IEEE802.3at 标准的广泛设计产品系列、点击此处-> www.ti.com/.../refdesignsearchresults.tsp。 如果您搜索"4类 PoE "、将找到30多种设计。

    您可以从其中一种设计开始(最符合您的电压/电流/效率规格)、然后着手修改并满足 UL294B 要求。

    感谢您考虑我们的 PoE 解决方案、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gim Song、您好!

    电缆的 PD 侧通常不需要 UL 认证。 通常、它用于采购终端设备。 例如、对于具有集成 FET 的 PSE、可以进行 UL 测试。 可靠性工程师通常会知道它是否是该终端设备所需的认证。

    此致、

    达尔文