This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM74700-Q1:有关器件选择和 EMI 的问题

Guru**** 2596505 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/661238/lm74700-q1-question-on-device-selection-and-emi

器件型号:LM74700-Q1

大家好、

我正在进行 LED 照明的汽车设计、并被要求用智能二极管替换输入反向保护二极管。 我们尝试减小尺寸、因此我选择了 LM74700。 我应该选择更好的器件吗? 我注意到它处于预览模式、我以前从未使用过这些功能、因此我不确定是否缺少一些注意事项。

我还想知道 EMI。 您对此有什么建议吗? 我同时添加了一个 CM 扼流圈、因此我首先放置该扼流圈、然后是智能二极管、然后是差分模式滤波器。 但是、在考虑了一秒钟之后、我似乎希望滤除电荷泵噪声。 你有建议吗? 我是否应该将其作为 CM 扼流圈、差分滤波器和智能二极管? 如果它在我使用的滤波器和升压稳压器之间、这里是否有任何注意事项、例如奇怪的交互?

感谢您的任何帮助。

此致、

克林特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、克林顿、

    是 LM74700是提供输入反向保护(电池反向保护)的理想器件。
    让我们进一步讨论电子邮件。

    我现在正在发送电子邮件。

    此致、
    Kari。