This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3897:用于0.5V 感应

Guru**** 2468610 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3897, TPS3895, TPS3808

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/661130/tps3897-for-0-5v-sensing

器件型号:TPS3897
主题中讨论的其他器件: TPS3895TPS3808

您好!

我们收到了客户关于 TPS3897的问题。
请帮帮我们。

[问题]
IC 能否满足0.5V 感应要求、感应电压直接连接到感应引脚? 根据数据表、建议将 IC 设置为"使用外部电阻器时高于0.5V "。 这意味着"不小于0.5V"或"大于0.5V"?

如果此 IC 无法满足此应用、是否有任何推荐的 IC?

此致、
tateo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tateo、

    TPS3895的感测阈值典型值为0.5V (最小值为0.495V、最大值为0.505V)。

    TPS3808G01 (G01是可调版本)具有0.405V 的典型感应电压、因此这是否更好? 您希望精确感应哪个阈值? 如果是0.5V、我建议使用 TPS3895。 如果低于0.5V、我建议使用 TPS3808。 如果大于0.5V、则有很多选项可用。 请告诉我您要查找的确切阈值。 谢谢!

    Michael
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速回复。 它们需要以下功能。

    目标阈值电压:典型值0.5V
    打开漂移
    高电平有效
    延迟时间短
    小型 PKG

    正如您提到的、我们认为 TPS397P 可以满足它们的要求。 那么、请允许我确认一件事。
    IC 能否将 SENSE 引脚精确连接到系统电压?

    此致、
    tateo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tateo、

    是的、SENSE 引脚可直接连接至系统电压。 您甚至可以在感应线路上添加小型0.1uF 电容器、以使感应更少 受噪声的影响。

    Michael