This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62170:反馈电阻器

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62170, TPS62172, TPS62177, TPS62125

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/652865/tps62170-feedback-resistor

器件型号:TPS62170
主题中讨论的其他器件: TPS62172TPS62177TPS62125

尊敬的 TI 成员:

我使用 TPS62170 。 对于某些 IQ 问题 和客户的需求、反馈电阻器值 需要增加到 RtoP=620K、RGND=200K。

我可以使用该值吗? 我该如何修改电路?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Julian:

    是的、您可以使用 R173=620k 和 R174=200k 作为反馈电阻器值。 您可以在数据表的第9.2.2.2节中找到更多详细信息。 对于底部电阻器、建议不要超过400k。

    客户的 IQ 要求是什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sabrina、

    他们只想增加反馈电阻器以降低反馈电流、从而降低 Iq。

    它们没有任何有关 IQ 的规格。

    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Julian:

    本应用手册详细介绍了如何选择这些 FB 电阻器值: www.ti.com/.../slyt469.pdf

    本视频讨论 IQ: www.ti.com/.../slyt412.pdf

    我相信您希望降低"无负载"输入电流消耗、因为 IQ 无法更改。 如 SLYT469所示、FB 电阻值对轻负载效率的影响很小-实际系统负载占主导地位。

    如 D/S 所述、为了实现最低电流消耗、请使用固定的3.3V 输出电压 TPS62172器件。

    最后、TPS62125和 TPS62177是 IQ 较低的类似 IC。 TPS62125也与 TPS62170引脚对引脚兼容。