This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55332EVM:TPS55332EVM

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS55340, TPS55340-Q1, TPS55332-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/651623/tps55332evm-tps55332evm

器件型号:TPS55332EVM
主题中讨论的其他器件:TPS55340TPS55340-Q1TPS55332-Q1

我已经使用1MHz 和2MHz 频率设置测试了 EVM、输入电压范围为6V 至25V、输出电压为36V、负载范围为50mA 至500mA。

我观察到的问题如下:

1MHz:

输入电压           IO             观察结果

6V            50mA          转换器工作

6V            70mA           关断

10V            50mA         工作

10V            100mA         工作

10V            200mA         工作

10V            225mA         关断

13伏            50mA         工作

13伏            100mA         工作

13伏            200mA         工作

13伏            300mA         工作

13伏            360mA         关断

25伏            50mA         工作

25伏            100mA         工作

25伏            200mA         工作

25伏            300mA         工作

25伏            500mA         工作

25伏            860mA         关断

对于2MHz:

输入电压           IO             观察结果

6V            50mA          关断(波动/振铃)

10V           50mA           关断

13伏           50mA           工作

13伏           100mA           工作

13伏           200mA           关断

25伏           50mA           工作

25伏           100mA           工作

25伏           200mA           工作

25伏           300mA           工作

25伏           400mA           工作

25伏           500mA           关断

我的问题是:

1. EVM 板的工作频率。

2.为什么在输入电压为6V 至25V 且负载为50mA 至500mA 时、电路板在1MHz 下不工作

没有可用于 TPS55332的 WebBench 根据我们的要求对电路进行仿真。

4.为了使电路板在更高的频率下工作、需要进行哪些更改。

5.我知道对于给定的频率和 Ton、输入电压范围是受限的、但即使对于输入电压、这些范围也在50mA 至500mA 的整个输出负载范围内、转换器不工作。 为什么?

6.观察关断行为的原因,无论是电感功率耗散超过还是任何其他原因,请说明。

6V、IO=65mA、1MHz 时的图像

下图是 Vin=10.5V、IO=200mA、2MHz 时的情况

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请您与我们分享该 sch、以便我们可以检查参数吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    www.ti.com/.../slvu319.pdf

    图像上方提供了 TI 链接

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请调整 R8和 R11的值。 当 Vo=36V 时、如果 R8和 R11没有改变、它将记录 Vo UVP。 增大 R11的值。 为什么选择 TPS55332、TPS55340也适合您的应用。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1.评估板不是由我们选择的,而是由我们的客户选择的,我们正在验证同样的板。
    2.我不知道你想向 Vo UVP 解释什么。
    我已将 Vo 配置为 R2、R9、R7值 Vo=36V、但我尚未配置 R8和 R11值(我认为根据 EVM 将其设置为 Vo=25V)、但仍然为 UVP 提供了25V 至36V 的 Vo 容差。 我认为这不会影响我的操作。

    我的问题是最小输入电压是多少?最小输入电压的典型负载是多少??(1MHz 和2MHz)
    详细信息:

    需要澄清的是、最小输入电压是多少、该最小输入电压是否适用于50mA 至500mA 的所有负载。 如果不是、请说明转换器将用于的输入电压范围和输出负载范围。

    2.为什么在先前帖子中附加的图中观察到关断行为。 之前的帖子中提供的有关输入电压和负载的关断行为的观察结果?

    3. EVM 板的工作频率。

    没有可用于 TPS55332的 WebBench 根据我们的要求对电路进行仿真。

    5.为了使电路板在更高的频率下工作、需要做哪些更改。

    6.我知道对于给定的频率和 Ton、输入电压范围是受限的、但即使对于输入电压、这些在该范围内、转换器在50mA 至500mA 的满输出负载范围内也不工作。 为什么?

    7.如果您有任何可用的测试数据、请分享
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通过计算、该部件在 Vin=6V、fs =1MHz 条件下的输出可以为36V/400mA。
    2.您的应用中的频率电阻值是多少要设置 fsw=1MHz,它应该大约为100k 欧姆
    3.请检查 RST 引脚的状态,以在发生此错误时检查它是高电平还是低电平(将 R11更改为6.04k),如果它与 RST 引脚无关,则可能存在一些焊接问题。
    4.我们现在没有准备好 EVM, 需要一些时间才能拿到它。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回复、

    对于第一个答案:您已经提到、通过计算、它可以在 Vin=6V、fs =1MHz 条件下输出36V/400mA。
    它是否能在分钟内工作。 负载最大值 在输入电压=6V 且输出电压=36V 的情况下、在1MHz 下、负载为50mA 至400mA。???
    从上面的观察结果中可以看出:对于1MHz、Vo=36V
    当 Vin=6V 时、观察到50mA 负载关断
    当 Vin=10V 时、观察到200mA 负载关断
    当 Vin=13V 时、观察到300mA 负载关断
    当 Vin=25V 时、观察到500mA 负载关断
    请解释这种行为、这种行为是否取决于 RST 和 RST_TH 值和状态?

    对于第二个问题:是的、RT 电阻调整为100K

    该电路在 RT=~50K 时是否可在2MHz 下工作、请确认?
    从上面的观察结果中可以看出:对于2MHz、Vo=36V、已经观察到了这一点
    如果 Vin=6V、则最小值为 Loadalso,观察到停机
    如果 Vin=10V、则最小值为 此外、还会观察到关断情况
    当 Vin=13V 时、观察到100mA 负载关断
    如果 Vin=20V、则在300mA 负载关断后观察到
    请解释这种行为、这种行为是否取决于 RST 和 RST_TH 值和状态?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    关断异常、应存在一些错误。  您是否检查了 EVM 板上的焊接情况?   导致此问题的主要原因是焊接问题,顺便说一下,请将 RST 和 Vo 一起检查状态,然后将波形发送给我。

    此 EVM 板是我们的新功能。 我们将在1月中旬获取 EVM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们将检查 RST 和 Vo、并告知您。
    我需要 TI 确认、该板在1MHz 和2MHz 频率下工作、Vo=36V、电流高达400mA。 请确认??
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      当输入电压为6V 且 FSW=1MHz 时、它处于36V/0.4A 输出能力的边界。  请将二极管 D2和电感器 L1短接以提高效率,并确保 L2 (VI)上的电压 为6V。

     我将在获取 EVM 板后对其进行测试。

    建议您使用 TPS55340-Q1、此款器件比 TPS55332-Q1便宜得多。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    无论您提到的是1MHz、我希望同样适用于具有相同额定值的2MHz。 我的意思是、该板在输入电压为6V 至25V、输出电压为36V 且输出电流为400mA 的2MHz 条件下工作。
    我们的主要关注点是、该板也可在2MHz 下工作。 请确认?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    2MHz 条件下的效率将低于1MHz 条件下的效率。 我需要检查 EVM 板。 请稍等。