This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24650:寻求通过太阳能电池板为2节锂聚合物电池充电的高效解决方案

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24650, BQ25570, BQ25505

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/661265/bq24650-looking-for-an-efficient-solution-to-charge-a-2-cell-lipo-from-a-solar-panel

器件型号:BQ24650
主题中讨论的其他器件: BQ25570BQ25505

您好、

我想知道、是否有人可以向我指出能够为2节锂聚合物电池(串联电池)充电的芯片、同时能够在间接阳光下高效使用太阳能电池板提供的极低电流。

由于所述面板的尺寸较小、并且器件的工作条件(通常在间接阳光下)、MPPT 在某项功能中并不重要。

为了提供一些背景信息、太阳能电池板的额定电压为11V、当提供的电流超过15mA 时、当前使用的器件(BQ24650)在阳光直射下工作良好。在该数字下、IC 开始消耗比电池板提供的电流更多的电流、并且实际上开始从电池组中排出。

我真的在寻找"纳米级电源"产品系列中可以与2节锂聚合物电池配合使用的产品。

www.ti.com/.../overview.html

有什么想法存在吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    目前、bq24650是唯一可支持2节锂聚合物电池的太阳能充电器。

    我们 的纳米级能量收集器件、如 bq25570和 bq25505、只能支持单节锂聚合物电池。