This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/UCD3138:在 HSFB 代码中,AD13用于感应负载电流,但我找不到用于实施过流保护的代码

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD3138

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/661278/ccs-ucd3138-in-hsfb-code-ad13-is-used-to-sense-the-load-current-but-i-can-not-find-the-code-to-inplement-over-current-protection

器件型号:UCD3138

工具/软件:Code Composer Studio

在 HSFB 代码中,AD13用于感应负载电流,但我找不到用于实施过流保护的代码。

如下所示 ,ACOMP_E_EN = 0  

问:如何在 HSFB 代码中输入 OCP?

 FaultMuxRegs.DPWM0FLTABDET.bit.ACOMP_E_EN = 0;// ACOMP-E 将关闭 DPWM0
 FaultMuxRegs.DPWM1FLTABDET.bit.ACOMP_E_EN = 0;// ACOMP-E 将关闭 DPWM1
 FaultMuxRegs.DPWM2FLTABDET.bit.ACOMP_E_EN = 0;// ACOMP-E 将关闭 DPWM2
 FaultMuxRegs.DPWM3FLTABDET.bit.ACOMP_E_EN = 0;// ACOMP-E 将关闭 DPWM3

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    UCD3138 HSFB EVM 中的 OCP 实现为恒定电流控制。 如果负载高于33A、它会在大约100ms 的时间内进入恒定电流模式、然后关闭。 如果您需要快速 OCP、则只需启用 ACOMP_E_EN 位:

    FaultMuxRegs.DPWM0FLTABDET.bit.ACOMP_E_EN = 1;// ACOMP-E 将关闭 DPWM0
    FaultMuxRegs.DPWM1FLTABDET.bit.ACOMP_E_EN = 1;// ACOMP-E 将关闭 DPWM1
    FaultMuxRegs.DPWM2FLTABDET.bit.ACOMP_E_EN = 1;// ACOMP-E 将关闭 DPWM2
    FaultMuxRegs.DPWM3FLTABDET.bit.ACOMP_E_EN = 1;// ACOMP-E 将关闭 DPWM3

    此致、
    Bosheng