This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/UCD3138HSFBEVM-029:前端1用于复制?它在 UCD3138HSFBEVM?的代码中工作

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/661427/ccs-ucd3138hsfbevm-029-front-end-1-is-work-for-coppe-snsing-it-works-in-the-code-of-ucd3138hsfbevm

器件型号:UCD3138HSFBEVM-029

工具/软件:Code Composer Studio

前端1用于复制?它在 UCD3138HSFBEVM?的代码中工作

  UCD3138HSFBEVM 中的前端1功能是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    前端1用于电流环路控制、它通过铜线或电流分流器感应次级电流。 当负载高于36A 时、EVM 进入恒定电流模式、在该模式下、输出电流保持在大约36A。 此功能在 UCD3138HSFBEVM 中实现。

    此致、
    Bosheng