This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28180:电感器电流计算

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28180

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/661433/ucc28180-calculation-of-inductor-current

器件型号:UCC28180

您好!  

我将介绍 UCC28180数据表中的电感器值计算。 纹波电流是在最小输入市电时计算的。 但电感器值是在占空比为0.5时计算得出的。 与升压转换器中的 Vout = Vin/(1-D)一样、Vin 将在 Vout/2下持续0.5个占空比、而在较低的市电占空比上持续大于0.5。 如果我计算 Vin = Vout/2时的纹波电流、该值将小于显示的值。 这会增加所需最小电感器的值。 但根据以下计算、EVM 具有电感器值。 请帮助进行这些计算。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Naveen
    首先要记住的是、PFC 电感的确切选择是任意的。 如果电感较低、则寄生电阻较小、成本可能较低、但峰峰值纹波电流将较高。 在较低的电感下、系统将在较高的负载电流和较低的输入电压下进入 DCM 模式。 更高的 PFC 电感器具有更高的寄生电阻、并且可能更昂贵、但峰峰值纹波电流将更低、系统将在 CCM 下运行、从而降低负载电流并在更宽的输入电压范围内运行。 因此、在50%占空比下选择40%的峰间电感器电流纹波是在上述权衡的背景下进行设计选择的。

    公式16至25用于计算 PFC 级输入端所需的输入电容器。 电容基于该级输入端允许的纹波电压、该电压在输入电流最大的低压线路输入电压峰值处计算得出。

    其他计算基于40%峰峰值允许纹波电流计算电感器-如您所指出的、这将在50%占空比下发生。

    整个计算有些任意、取决于一些设计假设、这些假设可能与另一个设计人员所做的假设不完全相同-但它们将为 L_PFC 和 C_IN 提供良好的第一遍估算

    此致
    Colin