This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP8863-Q1:LP8863A/B/C/D/H/C/J/L/N/R 有何不同?

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: LP8860-Q1, LP8863-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/652772/lp8863-q1-what-s-different-between-lp8863a-b-c-d-h-c-j-l-n-r

器件型号:LP8863-Q1
主题中讨论的其他器件:LP8860-Q1

降级器、

 您能不能告诉我 LP8863A/B/C/D/H/C/J/L/N/R 有何不同? 我在数据表上找不到任何不同之处。 谢谢!

此致、

顶升

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jacking:

    我相信您的问题与 LP8860-Q1有关、而不是 LP8863-Q1有关、因为 LP8863-Q1没有您提到的所有这些版本。

    LP8860具有可编程 EEPROM 寄存器、这些版本即 LP8860 A/B/C 等表示不同的默认寄存器编程。 实际物理设备相同、但 EEPROM 编程不同。 下面的链接是一个.pdf 文档、阐述了不同 EEPROM 版本之间的差异。

    www.ti.com/.../snva757c.pdf

    希望这能澄清,但如果有任何问题,请告诉我。

    此致、

    辽卡特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的辽卡特:

    请注意、非常感谢 !