This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65400:有关电流测量精度和数据写入寿命的问题

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/650829/tps65400-questions-about-current-measurement-accuracy-and-data-write-lifetime

器件型号:TPS65400

团队、

我有一位客户希望了解以下有关 TPS65400的信息:

我收到了我的同事的联系、我想知道您是否可以回答有关我正在考虑的器件的一些问题、或者将我引导至可以回答我的问题的人。  

  1. 我看到电流限制精度为+/-25%、我可以接受、但这让我质疑输出不在电流限制范围内时芯片的电流测量精度。 您是否知道该器件在正常运行期间的电流测量精度?
  1. 当我看到这个芯片是如何成为可编程器件时、我想知道板载闪存存储器的数据保持情况、此存储器保存输出的硬编码值。 换言之,对器件进行编程后板载存储器的持续时间(即10年、20年、…等)是多少?

我们是否有这些信息可以与客户共享?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Andrews

    电流限制电路正在检测功率 MOSFET (IL*RDSON) 在导通期间的压降, 并将 其与基准电压进行比较 ,以判断是否发生 OC,因为功率 MOSFET 的 RDSon 随温度变化很大,所以电流限制变化很大(+/-25%)。  
    在正常运行期间、电流测量精度由与 Vout 串联的万用表决定、该万用表 具有高精度。  
    2.数据存储在非易失性存储器默认存储(EEPROM)中、通常保证10年或更长时间的数据保留。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们是否有与输出电压一致的电流感应电路(万用表)的数字精度相关的数据? +/-1%? +/-2%我在数据表中看不到该测量的任何相关规格、

    此外、您是否说我可以告诉客户、我们保证至少保留10年的数据、但性能可能会更好? 如果是、我们为什么不在数据表中这么说?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Andrews

    1.我认为我误解了你的问题。
    确认您的问题:
    您想知道内部电流感应电路的精度、对吧? (我想您想知道测试测量中的电流精度。)
    内部电流感应电路使用功率 MOSFET 的 Rdson 对电感器电流进行采样、对于不同的器件和不同的温度、较大的 Rdson 变化将导致感应电流精度有很大变化。
    我想、无论何时在电流限制或正常工作时、感应电流精度都是相同的、等于+/-25%。

    2.是的、性能可能会更好。
    我认为至少保留10年的数据是 EEPROM 的常见优势、而不是 TI 的独特优势、因此数据表中没有提到这一优势。
    当然、说数据表中的这一优势会更好。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    希望你有一个很棒的假期,新年快乐!

    关于问题1、是的、客户希望了解器件在正常运行期间的精度水平。 例如、如果 器件的电流限制 设置为4安培、但消耗的负载 仅为1安培、 那么1安培测量的电流测量精度是多少? 它是否也像电流限制精度一样是25%、还是优/差?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Andrews

    新年快乐!

    已经与设计 人员确认、在正常运行期间、电流感测精度与电流限制精度几乎相同。